This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421-Q1:不启动,它循环执行diag。

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5421-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/612646/tas5421-q1-does-not-start-it-cyclically-executes-diag

部件号:TAS5421-Q1

您好,

我已经实现了TAS5421模块,如联接文件中所述。

当我断言STBY输入时,它不会启动,而是循环执行诊断测试。

在同一文件中连接的范围的补充信息:

电源= 13.8V

MoSP = FDN5618

耦合电感器= Bourns SRF1260-220m (接线良好,作为耦合电感器)

扬声器电阻= 3.4 欧姆

R5和R6用于将默认增益降低到20 dB。

红色迹线= 3.6V静音电源,STBY,故障,SDA,SCL

蓝色轨迹:HP +输出

之前我使用了相同的模块,但SDA,SCL直接连接到3.6V,故障连接到接地,如数据表所示,

并且有相同的症状。

在这两种情况下,为什么不启动?

 感谢您的回复

J.M. Thooorens

e2e.ti.com/.../TAS5421.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jean-Michel

    感谢您发送问题的详细说明。

    我看了Bourns SRF1260-220m ,正如您提到的那样,这是一个耦合电感器。  我们不建议在此应用中使用耦合电感器。  TAS5421 EVM上的电感器是双电感器(两个独立线圈),但未耦合。  您可能需要将耦合电感器更改为两个单独的电感器。

    您还可以读取错误寄存器并确定正在生成的故障。

    此致,

    图安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果您遇到负载诊断在启动时重复出现的问题,则是由于负载诊断故障引起的。   您是否有TAS5421-Q1 EVM?  如果是这样,您可以查看EVM随附的子板和GUI中的I2C寄存器。  这将在调试过程中为您提供有价值的信息。

    我不知道Bourns电感器。  它是耦合电感器,因此这些电感器不能很好地与D类放大器配合使用 ,以了解电感器是否是问题所在,卸下电感器并查看器件是否打开。  如果是这样,那么您就知道电感器是问题所在。  我们在EVM上使用双电感器,它没有耦合。

    "以前我使用了相同的模块,但SDA,SCL直接连接到3.6V,故障连接到接地,如数据表所示," 请提供您阅读此内容的页面。

    如果这解决了问题,请回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    “请提供您阅读此内容的页面”:TAS5421-Q1数据表SLOS814D§8.2 .2.1 .3,8.2 .2.1 .4

    通过移除输出耦合电感器,TAS5421可以正常启动!
    感谢您的两个回答。
    此致
    J.M Thoorens
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jean-Michel
    感谢您再次联系我们。 我会将此线程标记为闭合并解出。