This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5711:要求TAS5711调查研究

Guru**** 2924640 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/612136/tas5711-asking-for-the-tas5711-schemtic-review

部件号:TAS5711

大家好,
您能否帮助查看TAS5711原理图?

e2e.ti.com/.../5711.pdf

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    肖恩正在查看此事,应在周末后发布。

    最佳,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!
    我查看了SCH,并提出了以下意见:
    1. TAS5711是一款垫式产品,但我在SCH中发现了一个散热器(AHS1)。 是否用于TAS5711? 我认为TAS5711的散热器不能真正用于散热。
    2.请添加一个220uF电容器,用于PVDD_A电源去耦。
    3.对于输出滤波器设计,您是使用铁氧体磁珠+电容器还是电感器+电容器? 我认为通过电感器+电容器滤波器可以实现更好的性能和EMC结果。 如果您使用电感器+电容器,则电容器值太小。 请参阅我们的工具来计算LC过滤器。 www.ti.com/.../slac729

    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好SHH! 这对您有帮助吗? 谢谢,Jeff