This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5707:关于热参数

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/612046/tas5707-about-thermal-parameter

部件号:TAS5707
主题中讨论的其他部件: TAS5733

您好,先生

在哪里可以找到 TAS5707的热参数??

我在SPEC中找不到它。

感谢您的回复。

巴西

Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yimin:

    您正在查找热指标信息,如结点到壳体或结点到环境热阻,对吗?

    肖恩可以帮你看一下,周末后应该会发布。

    最佳,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yimin:
    TAS5707是一款非常老的设备,热数据表中显示热数据的方式与后期设备不同。 以下是TAS5707的热参数。 希望它能有所帮助。
    Theta JA-High K 27.5
    Theta JB 8.9
    Theta JC,Bottom 0.9
    Theta JC,Top 15.0
    PSI JT 0.3
    PSI JB 8.9
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yimin! 这是否回答了您的问题? 此外,您是否看过我们的一些较新的开环设备,如TAS5733或TAS5751/53事件? 此外,TAS5780这样的闭环解决方案对于优化新解决方案也具有极大的优势。 谢谢,Jeff