This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5717:TAS5717中是否具有自动交换组功能?

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5717, TAS5711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/612011/tas5717-has-auto-bank-switching-function-in-tas5717

部件号:TAS5717
主题中讨论的其他部件: TAS5711

尊敬的先生:

TAS5717中是否具有自动交换组功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vincent:

    我相信是这样的,虽然它似乎被称为时钟自动检测,而不是银行交换。 数据表中的状态为“DAP可以自动检测内部时钟控制逻辑,并将其设置为时钟控制寄存器中定义的所有支持时钟频率的适当设置。”

    这是您想要的吗? 如果您还有其他问题,Shawn可以帮您解答。

    最佳,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    TAS5711启用了自动组切换(寄存器0x50,位2:0)

    但TAS5717我还没有发现它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vincent:
    是的,您说得对。 此功能在TAS5711上可用,但在TAS5717上不可用。
    最好的餐厅
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vincent,您好! 这是否回答了您的问题? 谢谢,Jeff