This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:原理图检查

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6012A4, PCM2912A, PCM2912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/603842/pcm2912a-schematic-check

部件号:PCM2912A
主题中讨论的其他部件:TPA6012A4, PCM2912

您好,先生:

很抱歉打扰你。

我们有设计PCM2912A+TPA6012A4,6012,原理图如下所示。

您能否帮助您确认原理图是否正常?  

谢谢!!

PCM2912A

TPA6012A4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,舒诚,

    我已经查看了PCM2912的示意图,请参阅以下评论:

    • 晶体没有并联电阻器,我们建议使用1MΩ Ω 电阻器。  
    • VCOMx引脚电容器的值与数据表建议的值有很大不同,这可能不是问题,但如果可能,请遵循建议的值。  
    • 输入麦克风是否已连接至外部麦克风偏置源?如果未连接,请将其连接至针17的微偏置源。
    • 关于输出过滤器,使用的配置似乎与数据表中建议的配置不同,数据表经过测试以获得最佳性能。 我们建议尽可能地遵循该步骤。 有关输出过滤器的更多信息,请参阅随附的应用说明。  

    我已请我的同事查看TPA6012A4部分,他会尽快回复您。  

    e2e.ti.com/.../App_5F00_Note_5F00_USBCodecs.pdf

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shu-Cheng,

    我已经查看了示意图的TPA6012A4部分。 看起来不错。
    此设备是否会一直在BTL模式下工作? 或者相同的输出连接器将用于SE和BTL外壳?

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器