This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A:要求查看PCM5100输出过滤器

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A, PCM5100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/603647/pcm5100a-asking-for-the-pcm5100-output-filter-review

部件号:PCM5100A
在“Thread: PCM5100”中讨论的其它部件

大家好,
客户在显示器项目上使用PCM5100A。
客户在其热室中进行热测试。(35度)

有时声音不会输出。 我建议客户将输出滤波器按日/秒的速度进行切块。
那么,无声声的非聚能神庙似乎无法复制。

您能否提供您对客户输出过滤器是否正常的评论? 为什么输出滤波器可能导致PCM5100无声音问题?


谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Scott,

    输出滤波器与数据表中推荐的完全不同。 您是否有关于客户为何决定使用此过滤器的更多信息?是否可以提供有关无声音问题的更多详细信息?  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师