This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731:TAS5731均衡器中心频率为44.1kHz和48kHz

Guru**** 2581425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/610733/tas5731-tas5731-eq-center-frequency-at-44-1khz-and-48khz

部件号:TAS5731

您好,团队,

我们发现在44.1kHz和48kHz采样率下,EQ中心频率发生了变化。 为什么 ?  对于44.1kHz和48kHz,我们是否应分别使用不同的EQ参数? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nicole! 我在肖恩的这张上环过。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nicole:

    这是预料之中的。 BQ系数与采样频率相关。 这意味着计算得出的BQ系数对于不同的采样频率不同。 请参阅随附的文档。 在本文档中,您可以找到BQ筛选系数计算的公式。

    e2e.ti.com/.../Biquad-Filters-Application-Note.pdf 

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Nicole! 这是否回答了您的问题? 谢谢,Jeff