This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720L:VCOM,VREG和GVDD的电容器电压额定值

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5720L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/610856/tas5720l-capacitor-voltage-rating-for-vcom-vreg-and-gvdd

部件号:TAS5720L

TAS5720L数据表显示了VCOM,VREG和GVDD的1uF电容器。  我想使用10V电容器,但不知道数据表中电容器的预期额定电压,也不知道这些引脚上建议的最小电容。  您能否提供一些有关这些引脚上可接受的最小额定电容的见解?

谢谢!

格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Greg,

    我建议他们对GVDD使用16V电压盖,对VCOM和VREG使用10V电压盖。  如果他们想要使材料明细表更简单,他们可以对所有三个材料明细表使用16V。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Greg,您好! 这对您有效吗? 谢谢,Jeff