This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:Snapdragon 615 (8939)是否有驱动程序或BSP?

Guru**** 2928470 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/610758/tas5756m-is-there-any-driver-or-bsp-for-snapdragon-615-8939

部件号:TAS5756M

德拉斯:

我有以下3个问题:

1. Snapdragon 615 (8939)是否有驱动程序或BSP?

2.如何配置MCLOCK和时钟?

3.如何通过SOC或IIC更新固件?

非常感谢!

运气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝您好运! 我们没有这些产品的驱动程序,但我们有一个GUI可以帮助您进行开发。 如果您向我发送电子邮件,我可以授予您访问权限。 此外,Andy还可以回答您剩下的问题。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝您好运,

    请参阅以下我的评论:
    2.如何配置MCLOCK和时钟?
    [Andy]你所说的"MCLOCK和CLOCK "是什么意思? 您使用的是4线还是3线I2S?

    3.如何通过SOC或IIC更新固件?
    [Andy] TAS5756M需要通过i2c来初始化,如果您使用此设备提供的hybird流。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jeff
    好的,明白了,如果有任何疑问,我会和您讨论!
    谢谢!
    此致
    运气
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!