This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1679:单电源操作下的轨对轨范围

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1679, OPA1678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/610560/opa1679-rail-to-rail-range-under-single-supply-operation

部件号:OPA1679
主题中讨论的其他部件: OPA1678

我有一个TINA TI sim在5V电源的单电源操作下运行OPA1679。 此模拟显示,OPA1679能够获得~60mV的5V和GND。 是否有人可以确认该部件能够做到这一点? 我知道任何实际零件都不会与仿真100 % 匹配。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam:
    TINA模型应准确地对输出摆动与输出电流进行建模。 OPA1678.cir的标题中提供了模型模拟参数的完整列表,可以在任何文本编辑器中打开。

    看一下OPA1679数据表中的输出电压与输出电流曲线(图22和23),模拟结果似乎与表征数据一致,放大器几乎摆动到电源轨,输出上没有负载。 但是,如果输出上有2k负载,则可能会从导轨下降到大约800mV。 您还需要确保不违反输入共模范围。 对于5V单电源配置,输入共模电压为.5V至3V。 超出此范围,性能将受到影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 数据表上说它可以将输出驱动到电源的800mV以内的2k,我认为有些东西不正确。

    关于标题的信息非常有用。

    -亚当