This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A:要求查看PCM5100A示意图

Guru**** 2925460 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A, PCM5100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/612137/pcm5100a-asking-for-the-pcm5100a-schematic-review

部件号:PCM5100A
在“Thread: PCM5100”中讨论的其它部件


大家好,
您能否帮助查看PCM5100A示意图?

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Scott,

    我已经阅读了PCM5100的原理图部分。 通常情况下,它看起来不错,但我看到设备的电源有问题。 输入/输出电压为1.8V时,DVDD和LDO针脚应连接至1.8V电源;在原理图中,LDO未通电。 内部LDO仅在DVDD为3.3V时才起作用,可通过为低压降压引脚提供1.8V电源来禁用它,以实现低功耗操作。 因此,请建议客户将1.8V电源连接到LDO引脚。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师