This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1704U正版验证。

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/602926/pcm1704u-genuine-verify

亲爱的Diego
 感谢    您验证  部件  是否为正版,以便我查询 PCM1704U。
但我想知道模具标记"ML.1001"和顶部标记,批号 66M028M是否有效?您能否帮助验证所附标签?因为我知道,它 已经过时,D/C是2016年以上,所以我很担心。
非常感谢  您  能帮我检查和确认,亲爱的。
非常感谢您的帮助。
ADA
ZD组件
       
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ada,

    我们正在对此进行调查,我的同事将尽快回复您。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Diego

     感谢您的回复。请问您有此请求的消息吗?

    请帮助我,亲爱的。非常紧急。

    非常感谢!

    ADA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生

    有什么新闻吗?请查看并回复。

    我们真的需要你们的帮助,请帮我回复。

    非常感谢!
    ADA