This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5624A:对TAS5624A的查询

Guru**** 2928400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5624A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/608479/tas5624a-queries-for-tas5624a

部件号:TAS5624A

尊敬的音频人员:您好,有没有人可以帮助解决客户提出的以下两个问题。

1.在系统通电时,客户GVDD和VDD的过冲电压最高可达13.2V。 在最坏的情况下,它甚至可以达到14.8V。 过冲大约为2毫秒。 2毫秒后,它将返回到12.5V。 在数据表中,推荐值和ABS最大值仅允许13.2V电压。 是否会有问题? 以下是波形。

2.对于GVDD和VDD电流,数据表中的总电流仅为20mA + 12mA = 32mA。 但客户发现,实际电流比开机时的电流高得多。 他们想知道确切的值。

此致,

KES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KES,

    客户是否知道他们为什么会获得此超调? 很难确定这是否会损坏设备,但我会询问我的团队是否有任何建议。 客户使用的是哪种电源?

    在启动GVDD和VDD时,它们测量的电流是多少?

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam,与客户确认。 GVDD/VDD来自开关模式电源。 起动时,电源稳压器二极管不会立即开始工作,导致瞬时高电压输出。

    对于GVDD/VDD电流,它们仅测量一个TAS5624A IC。 PWM启动时大约为180mA。 它们不测量板上的其他TAS5624A。 可能存在差异。

    客户迫切希望获得我们的反馈以继续。 请帮助加快速度。

    此致,
    KES
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KES,

    180mA太高,请将原理图发送给我,以便我进行检查。

    他们是否检查了多个主板? 也许那个IC有问题。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Adam,如果180mA过高,则正常值是多少? 正如我所记忆的,BU人员建议在启动PWM时,3到4个功率级总共为1A。 如果是这样,180mA不会太高,实际上低于建议值。

    此致
    KES
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KES,

    系统通电后,电流是否保持在180毫安或接近180毫安? 或者这只是启动时的电流峰值?

    稳态值如数据表中所述。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam,PWM启动后,电流应下降至较小值。 我需要与客户核实他们看到的高电流的时长。

    此致,
    KES