This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:I2S环回函数

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/603314/tas5766m-i2s-loopback-function

部件号:TAS5766M

大家好,

TAS5766M是否支持AEC的I2S数据环回功能?  如何设置?

是否只需要将GPIO3输出选项设置为SDOU?    对板载寄存器设置和组件的任何其他要求?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lilian:

    TAS5766M的I2S输出(SDOUT)可反馈给主机以 消除回波。

    您需要将以下寄存器设置为正确的值。

    A)将Page 0,Register 8设置为0x20 (GPIO3为输出)

    B)将Page 0,Register 85 (Hex 0x55)设置为0x07 (SDOUT)

    Andy