This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3008:如何避免点击噪音问题?

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/608648/pcm3008-how-can-we-avoid-the-issue-of-click-noise

部件号:PCM3008

德拉斯:

根据我们的PCM3008数据表,它将产生一些噪音,根据测试结果,我们是否可以使用某种方法来避免咔嗒声?

因为我们将使用PCM3008替换AK4554VT。

请提供一些建议,非常感谢!

测试:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lian,

    如数据表所述,当提供给编解码器的时钟未同步时,此噪音问题是设备的预期行为。 避免噪音的唯一方法是确保时钟始终保持同步。 如果在初始化过程中,终端系统中预期会出现异步行为,则可以建议将设备保持断电状态(Assert /PDAD和/PDDA引脚太低),直到时钟稳定。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego:

    您能提供一些方法来测试和控制同步时钟吗?

    顺便提一下,还有其他问题,如下所示:

    从数据表中,bck是64,48或32个bck时钟?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego:

    下图是LRCK和MCLK,它们是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lian,

    感谢您的反馈。 即使LRCK和MCLK之间的时钟频率关系匹配,如果时钟不是从同一来源(通常是主机设备)生成的,同步可能也不是很好。 为了确保LRCK和MCLK之间的同步,LRCK应在某个时候从MCLK生成。 请确认您的系统中的MCLK是否生成了LRCK?

    关于bck/LRCK关系,设备要求每个字时钟32,48或64位时钟。 只要满足其中任何一种关系,设备就会正常运行。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego:

    客户对以下信息感到困惑:

    PCM3008不需要LRCK和系统时钟之间的特定相位关系,但需要LRCK和系统时钟的同步。

    如果系统时钟和LRCK之间的关系在一个采样周期内变化超过±4 bck

    您能否为我们提供一些测试同步的步骤? 还是一些图表?

    非常感谢!

    此致!

    吴运文