This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:请求DAC3203频率响应数据

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/603310/tlv320dac3203-asking-for-the-dac3203-frequency-response-data

部件号:TLV320DAC3203

大家好,
您是否具有DAC3203 DAC到HP频率响应数据?

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    输出放大器不会影响频率响应,因为其中没有显式滤波器。
    我将在基本设置上附加频率响应图表。 10kOhm负载,增益= 0dB。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器