This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:均衡器控制信息

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M, TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/611119/tas5766m-eq-control-information

部件号:TAS5766M
主题中讨论的其他部件: TAS5782M

您好,

我正在使用TAS5766M和PPC3的单声道扬声器系统。
我的客户想要在其程序中控制EQ,因此我必须提供TA5766M EQ API。
所以我需要EQ控制信息。

例如,当启用EQ4时,I2C监视器显示如下。

// EQ4开:音量-12dB
W 98 00 00 00
r 98 76 01.
W 98 00 00 00
r 98 76 01.
W 98 00 00 00
r 98 76 01.
W 98 00 32
W 98 8c 7f ff 00 d9 29 1c 00 4a fc 10 00 2b 50 00 9d A1 af 00 // BQ系数
W 98 00 33
W 98 d0 23 C3 59 00 //增益比例?
W 98 00 2c
W 98 88 10 1D 3f 00 //音量?
W 98 00 2c
W 98 01 05
W 98 00 32
w 98 8c 7f ff 00 d9 29 1c 00 4a fc 10 00 2b 50 00 9d A1 af 00
W 98 00 33
W 98 d0 23 C3 59 00
W 98 00 2c
W 98 88 10 1D 3f 00

EQ4系数地址似乎从(Page 0x32/Register 0x8c)开始。
增益缩放和体积(?) 似乎位于(Page 0x33/Register 0xd0)和(Page 0x2C/Register 0x88)。

BQ系数如下所示(来自TAS5782M流程文档)。

H (z)=(b0 + B1*z^-1 + B2*z^-2)/(1 + A1*z^-1 + A2*z^-2)//(a0=1)

{ b0,B1/2,B2,-A1/2,-A2 }// 24b_coeff+ 8b_zero
任何系数大于1的BQ都会采用增益标度

eq系数地址可以从I2C监视器推断出来。

所有BQ增益标量是否合并到一个寄存器? (第0x33/注册0xd0页)

请告诉我增益/体积计算[(第0x33/Register 0xd0页)和(第0x2C/Register 0x88页)]
以及其他我应该知道的EQ控制信息。

此致,
记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kee:

    您是否与TI签署了NDA?

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    否,我尚未签署NDA。

    此致,

    记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kee:

     查看以下幻灯片。

    e2e.ti.com/.../How-to-Update-BQ-Coefficients_5F00_Release.pdf

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    感谢您提供此文档。
    这对我很有帮助。

    似乎是(preGain 1.0 = 0x20万)和(Volume 1.0 = 0x40万)。
    是这样吗?

    此致,
    记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kee:

    0x40万用于0dB音量。

    如果 所有BQ都没有增益调节,并且PPC3 GUI中的数字增益小于6dB,则preGain为0.25 (0x20万)。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    感谢您的支持。

    此致,
    记