This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS / TLV320AIC3254:TLV320AIC3254输出轴信号器问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, TPA3144D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/603341/ccs-tlv320aic3254-tlv320aic3254-output-nose-issue

部件号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他部件: TPA3144D2

工具/软件:Code Composer Studio

您好:

在TI方案中:TLV320AIC3254用于声音处理,输出的Audo信号为红色,TPA3144D2被放大并发送至扬声器。

在音频编解码器中,不会产生I2S输入,扬声器会产生较大的噪音。

解决方案如下:

1.检查线路图,没有问题,PCB布局正在查找TI FAE检查。

2.外部VDD电源,仅TPA3144D2电源,鼻形,无变化。

3.调整ADC增益,增益低于0dB,鼻形明显降低,但终端客户不能接受。

4. TPA3144d2输入信号对GND短路,噪音消失。(结论关闭TPA3144D2是最好的)

5.建议客户关闭TPA3144D2功率放大器并将音频检测电路发送给客户,

  失败客户 没有使用它,因为处理器GPIO不足

6.降低ADC增益,同时增加PGA增益,用于平衡音量。 但是,FAE的"合理研究 "不同意这种方法。 (最终客户指定音频测试并由声音研究负责)