This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4.8821万:单端输入配置

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/611696/lm48821-single-ended-input-configuration

部件号:LM4.8821万

您好,

请确认是否可以将单端输入配置应用于LM4.8821万,如下所示?
如果是,在单端输入的情况下,电压增益是否变为-6dB?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,

    您可以使用单端输入配置,应该没有问题。
    您可以通过I2C控制来调节增益/音量。
    使用单端或差动输入配置不会影响LM4.8821万增益。 但是,单端输入需要双倍的信号幅值,因为它需要差动输入,以便获得相同的输出电平。 您可以增加LM4.8821万增益来补偿此情况。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan-San,

    感谢您的回复。
    我明白了。

    此致,
    加藤