This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4392EVM-PDK:缺少用于SRC4392EVM-PDK的CD-ROM

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4392EVM-PDK, SRC4392, TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/602762/src4392evm-pdk-missed-cd-rom-for-src4392evm-pdk

部件号:SRC4392EVM-PDK
主题中讨论的其他部件: SRC4392TLV320AIC3254

早上好,

我们的一位客户从我们Mouser electronics收到了您的部件号SRC4392EVM-PDK。

遗憾的是,软件包中没有随附的CD-ROM,如数据表中所示。 没有其他问题,是否可以将遗漏光盘中包含的软件,驱动程序等以数字方式发送给我或直接发送给客户?

谢谢

Pedro Calomarde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Pedro,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    SRC4392的GUI非常旧,有已知问题 ,并且仅在Win XP中受支持,所以这可能就是不再提供CD-ROM的原因。

    在本文中,您可以找到使用TLV320AIC3254 GUI配置SRC4392EVM的建议解决方案。

    我将检查我们是否有原始的SRC4392软件可供参考。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好!  

    我收到了没有CD-ROM的测试板#SCR4392EVM-PDK。

    我尝试使用 TLV320AIC3254EVM-U -图形用户界面(GUI)软件(v.1.1) 1.2 (修订版 A) 对于src 4392的配置,我有总线错误,但我找不到解决方案。  

    我希望我能得到以前的软件。

    此致

    Alberto