This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5624A:Delphi散热模型

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5614LA, TAS5624A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/608188/tas5624a-delphi-thermal-model

部件号:TAS5624A
主题中讨论的其他部件:TAS5614LADP8.3822万I

您好,

我们的客户要求我们提供TAS5614LA和TAS5624A的Delphi散热型号,因此,如果可能,请与我们分享这些型号。
例如,以下TI网站提供了DP8.3822万I的Delphi散热模型。

http://www.ti.com/product/DP8.3822万I/toolssoftware

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加藤

    让我检查一下是否可用。

    此致,

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam-San:

    感谢您的回复。
    我期待从您那里获得信息。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加藤山

    我已经申请了这两款车型,并将尽快回复您。

    此致,

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam-San:

    感谢您的特别支持。
    我期待着听到你的意见。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam-San:

    很抱歉催促您,但如果您对我的请求有任何更新,请告诉我。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加藤山

    这些模型需要一些时间才能完成,它们正在进行中,我会尽快向您提供最新信息。

    此致,

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam-San:

    感谢您的及时回复。
    我期待从您那里获得信息。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam-San:

    请问我何时获得TAS5614LA和TAS5624A的Delphi散热模型?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam-San:

    很抱歉催促您,但我需要在明天通知我们的客户有关Delphi散热型号的提供日期。
    那么,您能否告诉我提供日期和您的进度?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加藤山

    文件刚刚完成,我会通过电子邮件发送给您。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam-San:

    感谢您的特别支持。
    我确实得到了Delphi散热模型文件。
    那么,您能告诉我支持这些文件的主要工具吗?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加藤山

    我已根据您的请求提供了这些文件。 我不知道它们的用途或使用它们的程序。

    此致,

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam-San:

    感谢您的及时回复。
    我明白了。

    此致,
    加藤