This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:噪音问题

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/603218/pcm2912a-noise-issue

部件号:PCM2912A

您好,先生:  

很抱歉打扰你。

我们使用的是PCM2912A。

问题如下

TA为70 ºC,有恼人噪音,USB音频编解码器温度。 = 88ºC

ºC为65 ̊ C,无恼人噪音,USB音频编解码器温度 = 82ºC

这是否正常? 是否有办法解决此噪音?

顺便说一下, 我们发现 Pin24的高拉力和低拉力将具有不同 的功耗。

因此,如果我们从高到低(500mA到100mA)进行设置,温度可能会下降吗?

此变更有任何风险?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,舒诚,

    您能否描述有关听到的噪音的更多信息? 此设备建议的最高环境工作温度为70°C,因此噪音可能与在此温度下运行的设备有关。 如果通过将引脚24设置为低电流来限制最大电流消耗,则设备本身的温度可能会降低。 只要 您的应用的总功率不需要超过100 mA,就不会有这样做的风险。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师