This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3886现在是否已过时?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/601941/is-the-lm3886-now-obsolete

在“线程:LM3886”中讨论的其它部件

昨天我尝试访问LM3886产品页面和数据表,发现我"遇到阻力"(即未找到页面)。 E2E上的零件号字段也不能识别LM3886或LM3886TF。 我没有看到任何经销商的任何正式停产通知,所以我真诚地希望这只是一个故障,而不是LM3886的停产。 如果有人有一些正式的见解,请告诉我LM3886T和LM3886TF的正式状态是什么?

谢谢!

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    我可以确认此部件仍处于活动状态。 我已联系我们的网络团队,了解页面出现故障的原因。 感谢大家的注意!

    此致,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么要删除数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在一切都应该恢复在线状态。 如果您发现任何缺失,请告诉我。

    此致,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我有点担心,因为我正在研究LM3886设计。 零件何时将被撤回?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,漫游器:

    据我所知,我没有计划在未来任何时候撤回此零件或更改其活动状态。 此外,TI通常不会撤回部件,而是将其标记为“不推荐用于新设计”,在这种情况下,器件仍可供使用,并且由TI生产。 但LM3886的情况并非如此,因为它处于活动状态。

    此致,

    Alex