This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:TLV320AIC3120 AGC

Guru**** 2924150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/611881/tlv320aic3120-tlv320aic3120-agc

部件号:TLV320AIC3120

尊敬的先生:

我们要检查是否有任何参数可以设置为不会过快增加信号。

微型DPS的AGC是否与普通AGC不同? 我看到有一些系数我在AGC寄存器中没有看到。

我对以下两个因素感兴趣。 正常AGC是否具有相同的参数?

以下因素在“AGC (PurePath)的帮助”中列出。

谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ian:
    就控制AGC的参数而言,当输入信号太大时,攻击时间决定AGC电路降低PGA增益的速度。 通过写入第0页/注册表89,位D7–D0来编程攻击时间。

    同样,衰减时间决定输入信号过低时PGA增益的增加速度。 通过写入第0页/寄存器90位D7–D0来设定衰减时间。

    请注意,此机制仅适用于正常AGC,应能很好地实现您所需的结果...

    就迷你DSP AGC控制表而言,我们必须深入了解这一问题,因为目前没有太多可用文档。 但是,前面提到的方法应该允许您控制输出信号的增加速度。 谢谢。

    此致,
    Ravi