This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5101A:是否可以仅使用硬件配置作为I2S Master

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242, PCM5121, PCM5101A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/602969/pcm5101a-can-it-be-i2s-master-using-only-hardware-configuration

部件号:PCM5101A
主题中讨论的其他部件:PCM5242PCM5121

我正在寻找一款I2S DAC,它需要成为I2S主设备。  我将为48kHz采样率音频流提供12.288MHz的主时钟。  我正在寻找一种简单,小巧且仅具有硬件配置的产品,以避免在系统中添加软件控制。  我在一个论坛上看到有人提到,此部件或部件系列PCM510xA可以是I2S主模,但我看到的关于主模的唯一意见是在数据表的9.3。5.2 部分中,它说:

"标准音频时钟不常见的SCK速率(1 MHz至50 MHz)仅在软件模式下受支持,仅在PCM512x,PCM514x和 PCM5242器件中可用,方法是配置各种PLL和时钟分配器寄存器。 此可编程性使设备成为时钟主控器,并使用LRCK和Bck从非音频相关 时钟驱动主机串行端口。"

此零件是否适合我的需求,或者我是否需要其他零件?  如果需要另一个部件,可以配置硬件的下一个最佳部件是什么,至少比-80dB THD+N更好?

道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Doug,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    遗憾的是,PCM5101A无法作为I²S主设备运行,实际上,此设备没有在软件模式下运行的选项。 我建议您 查看PCM5121,该设备的性能与PCM5101A相似,可通过硬件配置为主设备。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Diego的快速回复。  这正是我需要的信息。  感谢您对PCM5121的推荐。  看起来对我来说很好。

    道格