This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3136D2:要求TPA3136 THD性能

Guru**** 2924430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3136D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/602700/tpa3136d2-asking-for-the-tpa3136-thd-performance

部件号:TPA3136D2

大家好,

1.在4欧姆/PVDD5V条件下的THD数据是什么?

2.如果PVDD的电压从6V到12V不等,TPA3136是否会将相同的输出功率保持在4欧姆?

谢谢!

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    肖恩正在为您研究这个问题。 请稍后查看他的帖子。 为了回答您的部分问题,TPA3136D2是一种闭环设备,因此输出电压将独立于PVDD电平。

    此致,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:
    Thansk寻求帮助。 我将等待肖恩的回复。

    客户想要驾驶四个扬声器,一个TPA3136。
    左侧有两个并行扬声器4ohm (2W)和8ohm1W。
    右侧有两个并行扬声器4欧姆(2W)和8欧姆(1W)。

    左侧和右侧的驱动负载为2.6欧姆。 根据规范,它不支持。
    但是,如果客户使用此事例,我可以向您确认TPA3136是否能够驱动2.6欧姆负载?


    Thansk,
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    以下是针对四位发言人的自定义想法。 TPA3136 不支持Rload 2.6ohm的解决方案是什么?

    谢谢!

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    我的答案如下:

    1.在4欧姆/PVDD5V条件下的THD数据是什么? -请参阅PVCC=5V/Load=4Ohm/1kHz输入时的THD性能。

    2.如果PVDD的电压从6V到12V不等,TPA3136是否会将相同的输出功率保持在4欧姆? -正如Alex所解释的,只要在6V的输出上没有裁剪,输出就应该相同。 请注意,由于相同输出功率的电源电平较低,效率更高。

    3.以下是针对四位发言人的自定义想法。 TPA3136 不支持Rload 2.6ohm的解决方案是什么? -每个通道上的输出功率为3W (2W+1W),2.67欧姆(8欧姆/4欧姆)负载。 因此最大输出电流为1.5A。 TPA3136D2上的过流阈值在5V电源的情况下约为2.5A。 最大电流仍远离OC thr,那么这是一个安全的应用。

    此致,

    郑少文   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    感谢你的帮助。

    对于quesitons 1,5V/4ohm/2W下的THD是什么?

    对于问题3,您能否确认如果客户使用4欧姆和8欧姆并行,是否不会产生副作用?

    数据表中有Rload Mix支持值。 BTL和PVDD下的电阻为3.2欧姆<12V。

    根据以前的TAS5729经验,如果Rload小于最小负载,则会出现一些波形不一致。

    Thansk,

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    2W的THD性能 与1W非常相似。

    关于'IDE effect',您能帮您解释更多吗?  有些客户 以前使用过8欧姆/4欧姆负载,我们没有发现问题。

    是的,在数据表中,最小负载为3.2欧姆,PVCC<12V。 因为我们需要确保  高输出功率不存在OC故障。 但在您的应用中 ,输出功率非常低(3W)。 如上所述,最大输出电流仍远离 OC thr。  

    如有疑问或问题, 您 也可以 向我发送电子邮件。

    谢谢,此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!
    感谢您的解释。 问题3很清楚。 以前的TAS5729在较高功率和较低Rload外壳下对OC进行串接。 正如您所说,它与这种3W的案例不同。

    对于客户案例,parrllel 4ohm (2W)和8ohm (1W)的THD是什么?
    对于C90/C93/C84/C87,是否可以直接在Twitter扬声器跟踪上输入?


    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!
    请参阅下面我的答案。
    对于客户案例,parrllel 4ohm (2W)和8ohm (1W)的THD是什么? - THD在0.1 % 周围,PVCC=5V,负载=2.7欧姆。
    对于C90/C93/C84/C87,是否可以直接在Twitter扬声器跟踪上输入? -高音扬声器仅响应高频部件。 高音扬声器上的串行电容器和电阻器形成一个HPF,并且交叉频率为0.159 (C*R)。
    此致,
    郑少文