This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AIC111:需要它与MSP430G2955连接

Guru**** 2928600 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2955, AIC111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/611906/ccs-aic111-need-it-to-interface-it-with-msp430g2955

部件号:AIC111
主题中讨论的其他部件:MSP430G2955

工具/软件:Code Composer Studio

需要它将其与MSP430G2955连接,引脚连接如下:

Frame -> WFP 2.2

SCLK -> WFP 3.3 / UCB0CLK/UCA0STE

RST/LBM -> 4.1 (1个国家/地区)/TB 0.1 (1个国家/地区)/CA.

SDIN -> WFP 3.2 / UCB0SOMI/ UCB.S.

SDOUT -> WFP 3.1 / UCB0SIMO/UCB0SDA.

MCLK -> WFP 2.1 / TA0INCLK/SMCLK/A1

IMODE -> 4.0 (婴儿)/TB 0.0 (婴儿)/CA0

需要有关音量调节的C代码帮助

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Asem,

    要修改AIC111卷,您需要访问注册PGACREG ( www.ti.com/.../aic111.pdf )。 此寄存器用于修改PGAC增益。

    如果您需要有关C代码或代码编制工作室配置的更多信息,请联系我们的Code Composer Studio论坛。 他们在这方面有更多的经验。

    e2e.ti.com/.../

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Luis。 需要代码中的一些帮助来设置音量。 只是需要一些编码帮助来设置音量增益。我检查了数据表,但仍然需要知道我连接的针脚正确。 请建议针脚是否正确连接。

    再次感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Asem,

    由于我们不支持微控制器系列,因此无法保证引脚连接。 您能否联系MSP低功耗论坛了解更多详细信息?

    e2e.ti.com/.../166

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.