This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3101EVM-U:如何将默认图像写入EEPROM

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/611665/tlv320dac3101evm-u-how-to-write-default-image-to-eeprom

部件号:TLV320DAC3101EVM-U

您好,

我已确认以下E2E线程有关 驱动程序错误。

https://e2e.ti.com/support/data_converters/audio_converters/w/design_notes/2790.how-to-revive-a-usb-audio-evm

根据上面的线程,似乎用户写二进制文件来更新固件。

但是,如果用户写入二进制文件以更新固件,我不确定是否有方法可以将默认文件写入TAS1020B。

请告诉我们,用户是否可以用哪种方法将默认文件写入TAS1020B?

此致,

町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Machida-san,

    我需要验证这一点,但我认为44.1kHz是某些音频EVM的默认固件。
    但是,您可以使用E2E线程中提到的任何固件文件,EVM可以使用这些采样频率。 在恢复EVM时,无需为TAS1020B编写默认固件。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器