This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3140D2:效率的有效性

Guru**** 2965260 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3140D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/602828/tpa3140d2-validity-of-efficiency

部件号:TPA3140D2

你(们)好

我们希望验证我们获得的效率的有效性。

如何估计TPA3140D2本身的耗散?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    Shawn可以帮助您评估设备的效率。 他应该很快发布。

    此致,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,na:

     在效率测量中,您需要测量Pt (总功耗),Po (负载上的输出功率)和PE (电缆/电感器上的功率损耗...)。 然后按(PO+PE)/Pt计算效率。 并且设备本身的功耗应为Pt-Po-PE。

    请注意,这是一 个非常敏感的测量。 每个通道的负载电阻需要由万用表在四线(开尔文)模式下测量。 电缆电阻和电感器DCR不能固定。  

    此致,

    郑少文