This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1704U模具标记

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/602814/pcm1704u-die-marking

尊敬的先生/马丹

我们已经购买了TI部件PCM1704U,我们让它们进行模具验证测试,模具标记为“BB ML.1001”,顶部标记为“PCM1704 66M028M”。

您能否帮助验证它是否是此部件的正确模具标记?它是否是原装TI部件?

我们需要您的支持,亲爱的。

我期待你的答复。
非常感谢!
ADA

ZD组件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ada,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    这是德州仪器(TI)的原装部件。 BB标记对应于Burr-BrownRegistered, 该公司是一家专门从事数据转换器的公司。 BB于2000年被TI收购。  

    只要您从我们的授权分销商处购买TI部件,您就会收到原装部件。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Diego

    感谢您验证部件是否为正品。但是如果模具标记ML.1001与PCM1704U的数据匹配?我的意思是,它是否为有效的模具标记?

    还有芯片标记"66M028M",如果有效,亲爱的?

    如果您能帮我检查一下,我们将不胜感激。

    我正在等待您的回复。

    非常感谢!
    ADA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Diego

    感谢您验证部件是否为正版。

    但我想知道模具标记"ML.1001"和顶部标记,批号66M028M是否有效?因为我知道,它已经过时,D/C是2016年以上,所以我很担心。

    非常感谢您能帮我检查和确认,亲爱的。

    非常感谢您的帮助。
    ADA
    ZD组件