This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268EVM-U:ADC IIR滤波器(不确定是否工作正常)

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/602643/tlv320aic3268evm-u-adc-iir-filter-not-sure-if-working-correctly

部件号:TLV320AIC3268EVM-U

您好,  

因此我对脚本进行了如下编程:  

e2e.ti.com/.../Fixed_5F00_No_5F00_Filter.txt

我只做了更改系数C4,C5,C6 (左通道)和C36,C37,C39 (右通道)的值

实施低通一阶Butterworth过滤器,频率为-3dB,频率为1000 Hz。  

六角C4,C5,C36,C37 = 78D00 (N0和N1)

六角C6,C39 = 70E800 (D1)  

转换函数: H(z)= N0 + N1*z^-1 /(2^23)- D1*z^-1  

采样设置为48kHz (我认为根据我的代码是这样)

但是从听音频看,过滤器似乎不是在做它应该做的事吗?  

我应该启用过滤器吗?  

谢谢!  

Nabil Mohammad  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nabil,

    系数位于第40册。 我看不到您的代码中选择了此画册。 您能否将本书添加到注册配置中? 请告诉我此问题是否仍然存在。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在它似乎在工作。 我不仅排除了Book 40的书籍选择代码,而且在设置过滤器系数后回到Book 0。  

    谢谢!