This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6100A2:BTL连接

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6100A2, LM4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/611310/tpa6100a2-btl-connection

部件号:TPA6100A2
在“线程: LM4950”中讨论的其它部件

您好,

我们的客户计划在BTL模式下使用TPA6100A2。

此耳机放大器仅在1.6V的电源电压下提供,但希望在SE模式下取下直流锁定盖。

在TPA6100A2数据表上,没有用于BTL连接的应用电路,但是我们可以在LM4950数据表中找到如下典型连接。

在这种情况下,外部电阻值为

AMP A:RI = 10千欧,RF = 68千欧

AMP B:RI=10kohm,RF=10kohm

 

您是否发现此配置存在任何问题?

此致,

Mochizuki

e2e.ti.com/.../TPA6100A2-BTL.pptx

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mochizuki-san,

    我认为这种配置应该起作用。 您可以在实施之前执行一些测试,以查看性能是否足够好。
    我认为您可能还需要将输入电容器放在第二个放大器上(从in2-到Vo1和Ri之间)。
    客户对此放大器有何要求? 也许我们可以推荐另一个通常用于BTL输出配置的AB类放大器。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan-San,

     

    感谢您的及时回复。

    市场上有竞争对手的器件,它们具有Vdd (mini)<2.5V,可变电压增益>16.7dB,1CH BTL模式,输出功率>25mW @32ohm和无弹出操作。

    TPA6100A2是旧器件,但在满足此特定要求时,可以正常运行低压和使用外部反馈网络。


    此致,

    Mochizuki