This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1860:如何配置PCM1860以支持TDM格式

Guru**** 2924070 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1860, PCM1862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/602103/pcm1860-how-to-configure-pcm1860-to-support-tdm-format

部件号:PCM1860
主题中讨论的其他部件: PCM1862

您好,Champs:

根据PCM1860数据表,它应支持TDM音频格式。 是否有任何软件或程序示例显示如何配置PCM1860以支持TDM格式?

另一个问题是PCM1860是否支持8通道TDM或6通道TDM是最大值?

如有任何建议,请提前告知,谢谢。

此致,

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luke,  

    PCM1860仅支持I²S Ω 或左对齐音频格式;TDM音频格式仅受PCM186x系列音频ADC的软件控制设备支持。 如果您的系统需要TDM格式,我建议您查看PCM1862。

    此致,

    -Diego Mel é ndez López ñ a
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    感谢您的信息。 以PCM1862为例,您是否有任何软件示例代码或详细文档来演示如何配置PCM1862以输出TDM格式?
    根据数据表,6通道TDM是PCM186x可以支持的最大能力,对吗?

    此致,
    卢克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luke,

    请参阅以下脚本,了解PCM1862上TDM配置的示例。 有关每个寄存器的详细信息,请参阅设备的数据表。  

    注册0x00,0x00 //选择第0页
    寄存器0x0B,0x07 //设置TDM模式,24位插槽
    寄存器0x0c,0x02 //2通道TDM模式(用于PCM1862)
    寄存器0x0D,0x00 //为每个TDM插槽设置偏移(24,48,72等,用于24位插槽)

    PCM1862仅支持每个设备两个信道,但由于TDM需要256×FS的BCLK,一个系统中最多可使用10个24位数据信道。  

    此致,

    -Diego Mel é ndez López ñ a
    音频应用工程师