This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A:CAN PCM5100A支持22.05k,24k的半速率bck

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/602331/pcm5100a-can-pcm5100a-support-half-rate-bck-of-22-05k-24k

部件号:PCM5100A

CAN PCM5100A支持22.05k的半速率bck,24k带bck的样品收集盘,使用内部PLL。

我看到零件支持双时钟,但硬件模式没有半clcok支持信息,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,兰杰,

    PCM5100A不能以"半时钟"速率运行。 尽管该设备可能使用22.05kHz或24kHz采样率,但我们只能在 使用"系统时钟功能"部分中描述的采样率时,才能保证设备的正确性能。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师