This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5630B:TAS5630B应用程序问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B, TPA3255, TAS5630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/609033/tas5630b-tas5630b-application-problem

部件号:TAS5630B
主题中讨论的其他部件: TPA3255TAS5630

您好,  

    当使用TAS5630B设计PBTL功率低音炮时,我们发现了一个问题,如下图所示,当输入信号缓慢上升时。  原理图作为附件,请帮助检查原因。谢谢

e2e.ti.com/.../test.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加sch文件。

    e2e.ti.com/.../TAS5630B.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Agril,

    感谢您的帖子。 请告诉我以下信息:

    1. PVDD输入电压。

    2.输出负载。

    3.输出功率水平目标?

    4.放大器在什么相应的输入电压和输出电压范围下工作?在什么水平下输出变得异常?

    5.您在测试过程中是否监控了卡夹引脚?

    此致。

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚当
    您好,Aggil的回答:
    1.+50V电源。
    2,无负载或4欧姆负载的相同输出。
    3.35VAC输出,带4欧姆负载。
    4.视频,它在具有平衡输入的5V交流输出时工作异常。
    5.我们没有。

    此致。
    账单
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill,

    到目前为止,您的设置和电压似乎是正确的。

    您使用的是哪种电源? 它能提供多大电流?

    请在监控卡夹引脚时重复此测试。

    此致,

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam

       客户使用交换机的交流/直流电源,此电源也可驱动TPA3255。 所以我认为输出电流足够了。  

      您可以在下面的视频中获取剪辑针脚的波形,请帮助解决问题,这是紧急的,thx  

    e2e.ti.com/.../clip-test.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Agril,

    根据您之前的帖子,奇怪的输出行为发生在仅5V交流输出时?

    卡夹针脚也会降低,表明存在问题。 客户是否可以尝试台式电源来验证TAS5630是否有足够的电流来工作?

    请要求客户检查最靠近设备的R204和R205处的输入电压,以确保其输入不会被夹住并导致此问题。

    此致,
    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam:
    谢谢,客户解决了这个问题,原因是输入信号不平衡。