This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4190:用于ADV7619和FPGA之间

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/602014/src4190-used-between-adv7619-and-fpga

部件号:SRC4190

您好,先生:

很抱歉打扰你。

作为标题,我们希望在ADI ADV7619和FPGA之间使用搜索解决方案进行ADSC  

 SRC4190是否是合适的解决方案?

如果没有,是否有其他解决方案可以做到这一点?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,舒诚,

    您能否提供有关此请求的更多信息?,例如每个设备使用的格式和预期操作。 SRC4190是一款异步音频采样率转换器,旨在与音频数据格式(如I²S μ s,TDM,LJ和RJ)配合使用。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    请参阅下面的组织块

    由于这是紧急情况,我们需要确认SRC4190是否是合适的解决方案。

    如果仍然感到困惑,请告知我们。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,舒诚,

    感谢您提供更多信息。 我猜FPGA将始终期望48kHz采样率,而ADV将提供44.1kHz或48kHz,这是正确的吗? 如前所述,SRC4120是一种采样速率转换器,可配置为具有不同采样速率的音频接口之间的网桥(如本例所示),因此我认为可以推荐此设备。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师