This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2559:扬声器类型

Guru**** 2975000 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2559

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/602459/tas2559-speaker-type

部件号:TAS2559

你(们)好

我正在使用TAS2559 EVM和PPC3 TAS2559应用程序。

在TAS2559应用程序中,我无法更改扬声器类型。 (默认值:关闭框)

TAS2559 SmartAmp是否支持端口或无源散热器型扬声器?

如果支持端口或被动散热器类型,

扬声器类型只能使用学习板2进行更改?

(我还没有学习板2。)

此致,

记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mooncheol:

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注。
    遗憾的是,TAS2559此时仅支持闭合式机箱。 我们正在努力使TAS2559能够与带孔箱和无源散热器配合使用,但我们目前没有发布日期。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师