This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在查找音频编解码器

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100, TLV320AIC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/611171/looking-for-audio-codec

主题中讨论的其他部件:TLV320AIC3100TLV320AIC3120

您好,

我对音频不熟悉,可以利用您的帮助找到最佳IC。 我需要一个音频编解码器,它具有I2S通信,1个麦克风输入,内置D类放大器和1瓦功率输出。

感谢您的参与,

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David,

    根据您提供的规格,我们有几个能够满足这些要求的编解码器。 如果您正在寻找具有1W扬声器输出和单麦克风输入的基本设备,TLV320AIC3100可能是一个不错的选择。 这是我们具有这些功能的最基本编解码器之一。

    我们还有其他编解码器选项,如TLV320AIC3120,它附带了可编程miniDSP,因此如果需要处理,这也是一种解决方案。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这些看起来很棒。

    此致,

    David