This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 支持请求- PCM1803A

Guru**** 2972260 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1803A, PCM1802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/609290/support-request---pcm1803a

主题中讨论的其他部件:PCM1803A, PCM1802
您好,
 
我的问题涉及PCM1803a :
delta-sigma调制器是1位还是n位 ?
调制器的顺序是什么 ?
我们能在噪声层看到一些峰值(怠速声) 吗?
 
 
对于PCM1802 ,我可以在数据表中找到以下内容:
高阶 Δ-Σ 调制可随机调制器输出并降低空闲提示音级别。
 
 
 
PCM1802
PCM1803a
Δ-Σ 调制器
1位
?
调制器的顺序
5.
?
空闲提示音
通过高阶 Δ-Σ 调制降低电平
?
 
此致,
 
Christophe Court é
 
Thales
Ing é nieur é lectronique
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christophe:

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    我们需要咨询我们的团队,了解 PCM1803A中 ΔΣ 调节器的内部结构。 我们会在收到任何信息后尽快回复您。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christophe:

    我们有一些更新,但遗憾的是,我们在PCM1803A上的数据有限,因此我们无法跟踪调制器的详细信息。 我们发现PCM1803A是PCM1802的改进版本,因此PCM1803A的性能会更好。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    感谢您的回复。

    如果PCM1803A中的 ΔΣ 调制器是PCM1802的改进版本,调制器的顺序是5位还是n位(n>1),以避免出现空闲音?

    此致,

    Christophe Court é
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Christophe:

    PCM1803A的调制器旨在提高PCM1802的整体性能(包括空闲音)。 我们没有 ΔΣ 的调制器顺序信息,但我们可以保证PCM1803A的性能将优于PCM1802。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师