This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:驱动2个以上的扬声器

Guru**** 2973050 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/601297/tas2505-driving-2-speakers

部件号:TAS2505

大家好,

我们正在开发一个可容纳多达8个小型扬声器(~100 mW)的系统。 我们正在寻找一款低功耗扬声器放大器,它能够驱动每个放大器的多个(2个以上)扬声器。 例如,看看TAS2505,我们是否能够将两个(或更多)扬声器并行连接到设备上的SPKP和SPKM针脚? 如果我们这样做,我们需要考虑哪些问题?

此致,

Akash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Akash,

    在这种情况下,首先要考虑的是负载阻抗。
    指定的最小负载阻抗为4欧姆。 因此,如果两个扬声器并联,它们至少需要8欧姆。 如果希望并行连接更多扬声器,则每个扬声器的阻抗必须更高。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    如果我们达到最小负载阻抗,那么将扬声器置于并行配置是否存在任何问题? 这对性能有何影响? (即两个8欧姆并行扬声器与一个4欧姆扬声器)

    我们是否能够将这些扬声器串联? 我在数据表中看不到最大负载阻抗参数。

    此致,
    Akash Patel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿卡什

    并联驱动两个8欧姆或一个4欧姆应该基本相同。
    没有指定最大负载,因为这不需要来自放大器的更高电流。
    将扬声器串联放置在多个扬声器上可能会更好,因为这不会要求设备提供更多电流。 但是,输出的功率将在连接的所有扬声器之间分配。
    我认为最好是进行一些测试,看看将多个扬声器连接到一个驱动程序是否能提供您所需的性能。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    我们是否有多通道低功耗放大器? 可能有超过2个信道的内容?

    此致,
    阿卡什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿卡什

    遗憾的是,可用的设备仅为单声道或立体声。
    数字输入是否是应用要求? 如果大小受限,您也许可以使用一些小型(DSBGA)模拟输入放大器。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    感谢您的快速响应。 数字输入不是一项要求,但如果可能,我们更愿意使用数字输入。 我将了解我们的DSBGA模拟输入放大器。

    此致,
    阿卡什