This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204EVM-K:无法在EVM上设置数字回送

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/610449/tlv320aic3204evm-k-unable-to-set-up-digital-loopback-on-the-evm

部件号:TLV320AIC3204EVM-K

我正在尝试在IP1上设置音频IP,并通过数字回送路径将其发送到线路输出。 如果我使用模拟功能来做同样的事情,一切都是可以的。 问题似乎出在ADC/DAC,可能是时钟设置。 我已经尝试了我能想到的所有使用GUI的方法。我已经仔细地完成了时钟设置,并且相信我已经正确设置了它。 由于内部依赖操作顺序,我是否需要运行脚本? 是否有任何人在他们愿意分享的EVM上执行此操作的脚本。 我们非常感谢您的任何帮助。

非常感谢Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron,您好,

    我建议您查看此脚本。 它可用于在EVM上配置数字回送。 我只建议确保所有跳线和开关都处于默认状态。

    e2e.ti.com/.../MIC_5F00_to_5F00_HP_5F00_LO.txt

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很有效,谢谢。 此外,我连接输入的方式有一个错误。 使用脚本和更正,现在一切正常。 再次感谢! Ron先生。