This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3110:AIC3110音量控制问题

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/610587/tlv320aic3110-aic3110-volume-control-issue

部件号:TLV320AIC3110
主题:TLV320AIC3100中讨论的其它部件

大家好,

客户正在某些汽车末尾设备上使用AIC3110。 他们报告了这一问题: 当他们通常从I2S播放到模拟输出,耳机或D类音乐时,当他们改变(Page 1/ Register 36)和(Page 1/ Register 40)音量位时,他们试图改变音量,他们说他们尝试了每一个音量,但没有一个能影响音量。 音量不变。

他们拉动了音量控制的状态位,似乎音量从未改变过。 他们说,所有的钟都是用的,因为他们通常都在播放声音。

[ 390.98.1457万 TLV320AIC3100-CODEC 4-0018:TLV320AIC3100:将0x10写入P1/R36

[ 390.98.2633万 TLV320AIC3100-CODEC 4-0018:TLV320AIC3100:P1/R36 = 0x10

[ 391.9.1183万 TLV320AIC3100-CODEC 4-0018:TLV320AIC3100:P1/R40 = 0x2

 

请建议如何调节音量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    第1页/寄存器36和40可用于控制HPL音量。 但是,客户必须确保HPL未静音。

    第1页/寄存器36 /位D7必须放置为'1',以便将左通道路由至HPL。 使用此寄存器修改卷时,位D7必须放置为'1'。 如果此位被放置为'0',则无法修改卷。

    第1页/寄存器40/位D2用于使HPL驱动程序静音或取消静音。 客户必须确保将此针脚作为'1'放置,以便取消驾驶员静音。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.