This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV134:功率耗散计算

Guru**** 2980140 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/601041/drv134-power-dissipation-calculations

部件号:DRV134

您好,

我正在计算我的电路中DRV134的功耗。 除了IQ之外,数据表中似乎没有提到它,并且功能方框图中的许多内部电阻器没有显示电阻。

您是否对如何计算DRV134的功耗有任何见解?

谢谢!

海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hayden,

    有关DRV134耗散的可用信息如下:
    最大结温(最大Tj)
    TJ (最大值)= 150°C

    典型功耗(PD典型值)
    PD (典型)=[(V+)+|V-|] IQ =[(18)+|-18|](5.2 mA)= 187.2 mW

    最大功耗(PD最大值)
    PD (MAX)基于150°C的Tj (MAX)
    PD (MAX)=(Tj (MAX)- TA)/θja 对于SOL-16封装,θja = 80°C/W,TA = 25°C
    PD (MAX)=(150°C - 25°C)/ 80°C/W = 1.56 W

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢伊凡,非常乐于助人! 不知道是否有任何特殊的考虑因素或仅仅是IQ x电压差。

    此致,

    海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉打开备份,还有一个问题。

    在您的功耗公式中,我假设它只是考虑了开机的内部需求。 它是否说明通过Vo提供电流时通过50欧姆电阻器损失的功率? 我的应用在Vo+和Vo-之间有一个740欧姆的浮动电阻器,所以我相信通过该电阻器的电流不会被忽略,并且会在50欧姆的内部电阻器上造成一些功率耗散,对吗?

    此致,
    海登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hayden,

    我认为您关于典型功耗估计的评论是正确的。 此估计值考虑了静态电流。 静态电流应低于激活/加载情况。 遗憾的是,没有关于功耗估算的更多详细信息。
    但是,如果需要,您可以将最大功耗估计值用于设计目的。 即使处于活动状态,设备也应处于此估计值范围内。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器