This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4871:LM4871音量控制

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/602240/lm4871-lm4871-volume-control

部件号:LM4871

您好,

是否有人可以指导我设计基于LM4871的音频放大器(带音量控制)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jtronix:

    此设备没有音量控制系统。 但您可以使用电位计来改变放大器的增益,或在输入中添加运算放大器来改变输入的增益。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电位计应连接到哪里?

    根据我的观点,如果我将RF (反馈电阻器)更换为电位计,那么我可以更改输出电压,但我不知道这是否是控制音量的首选方式。

    第二种方法我假设如果我将电位计连接到旁通引脚,那么我就可以控制音量。

    请给出您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jtronix,

    您对电位计的看法是正确的。 但我忘记了,您应该考虑增益级别,因为如果增益非常高,设备可以获得输出剪辑。
    建议不要在旁通引脚处连接电位计或另一个组件,因为这可能会导致噪音或电源抑制不良。
    另一方面,我认为最好的选择是使用运算放大器。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师