This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1861:关于PCM1861

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1861, PCM1863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/602071/pcm1861-about-pcm1861

部件号:PCM1861
在Thread: PCM1863中讨论的其他部件

TI专家,您好!  

根据规范,当PCM1861处于主模式时,bck始终为64fs。  如果是,是否默认为每个通道始终生成32位数据?  

谢谢你

FAI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fai,

    当PCM1861在主模式下配置时,设备将生成固定频率为65×FS的位时钟,正如您所提到的,此配置允许每个通道最多32位数据。 但是,PCM1861将使用此配置发送24位数据。 此系列的软件控制设备(如PCM1863)可配置为每个通道发送32位数据。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,  

    好的,明白了。  

    谢谢你

    FAI