This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1789过时

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1789

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/610088/pcm1789-obsolence

主题中讨论的其他部件:PCM1789

你(们)好

我们希望将PCM1789用于新的设计,而当考虑过时时,EVM已停止使用这一事实似乎是非常难以满足的。 我们需要确保产品持续10年,被停产的评估主板与产品报废之间是否存在任何关系? 建议在新设计中使用PCM1789吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bernat,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    PCM1789的评估板已停产,因为该板设计非常旧,没有更新。 没有计划淘汰PCM1789,因此您应该可以毫无问题地使用它。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了,谢谢! :) 您是否保证本产品或您的音频产品的最短不报废期?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bernat,

    如果您联系当地的TI销售办事处以获取详细信息,可能会更好,我们只知道该设备不会在不久的将来过时。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师