This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142:用于PCM5142 mini-DSP的高音和低音功能

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/610060/pcm5142-treble-bass-function-for-pcm5142-mini-dsp

部件号:PCM5142

您好,Sirs:

PCM5142 Mini-DSP实现此功能是否正常 ?

1dB/步距范围-12dB ~+15dB

非常感谢~

从Biquad滤波器结果中输入低音+高音。 我设置低音(200Hz) +15 dB 和高音(2000 Hz)+15 dB。

但低音和高音之间的频率范围会降低15 dB,为什么?   

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Terry,

    PCM5142的miniDSP具有用于音频处理的多个块。 Biquad块可用,因此您应该能够生成所需的滤波器,而不会在miniDSP中出现任何问题。 我建议您查看篇Wiki文章,您可以在其中找到有关如何使用PurePath Studio软件开始miniDSP开发的信息。

     此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Diego,

    非常感谢您的回复~

    是否有  来自Biquad过滤器的BASS + TREBLE农具的GDE文件示例?

    我仍然无法获得我想要的频率响应。 Tks~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Terry,

    感谢您的反馈。 GUI似乎将配置为高增益的高音架式滤波器作为低音架滤波器在内部实现,这些低音架滤波器应用相同的衰减量。 这样做是为了在数据路径中保持足够的余量,并避免由于使用普通的树架过滤器的大输入信号而导致可能的溢出。 为了补偿这种情况,一个简单的解决方法是添加音量控制,您可以在其中添加回衰减dB。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师