This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5630B:使用重置PIN使TAS5630音频静音

Guru**** 2343170 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/600422/tas5630b-muting-tas5630-audio-using-reset-pin

部件号:TAS5630B

尊敬的先生/女士

我正在为我的产品使用TAS5630B,我希望将输出静音,是否建议使用重置引脚将输出音频静音和取消静音?  

注意:我正在使用MCU来控制/监控 此芯片。 我想在 用户选择音量为0时静音,在音量为1时取消静音。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Willson,

    是的,可以使用重置进行此操作。 我会确保您在执行此操作时正在监控就绪pin,并确保您在复位后未播放音频。 数据表说明了就绪引脚以及如何对其进行监控。

    此致,

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的亚当  

     换言之, 我需要通过打开或短路禁用用户输入音频源,然后关闭重置引脚并确保就绪引脚就绪,然后重新启用用户输入音频  

    对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这应确保您可以单击和弹出自由启动和关机。