This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204EVM-K:与AIC PurePath Studio图形开发环境(GDE)兼容

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204EVM-K, TLV320AIC3263EVM-U, TLV320AIC3204, TLV320AIC3254, TLV320AIC3254EVM-K, OMAP-L138, TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/610401/tlv320aic3204evm-k-compatible-with-aic-purepath-studio-graphical-development-environment-gde

部件号:TLV320AIC3204EVM-K
线程中讨论的其他部件: TLV320AIC3263EVM-UTLV320AIC3204TLV320AIC3254TLV320AIC3254EVM-KOMAP-L138TMS320C6748

您好,

我有兴趣测试 AIC PurePath Studio图形开发环境(GDE)的功能。 我认为 TLV320AIC3263EVM-U (Active)是我的应用的最佳选择,但是我可以 以低廉的价格访问TLV320AIC3204EVM-K,我想知道它是否可以作为学习和了解此开发工具的网关。

 TLV320AIC3204EVM-K是否与 AIC PurePath Studio图形开发环境(GDE)兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jay,

    PurePath Studio与具有可编程miniDSP的音频编解码器兼容。 TLV320AIC3204不支持可编程miniDSP。 但是,TLV320AIC3254是具有可编程miniDSP的TLV320AIC3204的增强版本。 您可以使用TLV320AIC3254EVM-K进行学习。

    此外,您还可以查看我们的Wiki网页。 它包含一些使用PurePath Studio工具的提示:

    e2e.ti.com/.../3320.getting-started-on-purepath-studio

    希望这对您有帮助!

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    我在这里发布后,我意识到“3204”没有miniDSP。

    新型C67 DSP处理器和PurePath又如何?

    OMAP-L138开发套件(LCDK)

    TMS320C6748 DSP开发套件(LCDK)

    他们中的任何一个是否与纯粹的PATH工作室一起工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    与此同一问题相关,我还有一个关于TLV320AIC3254和TLV320AIC3254EVM-K的问题 TLV320AIC3254EVM-K上有一个已过时的TAS1020B控制器。 建议更换的部件是DSP! 那么,使用TLV320AIC3254芯片与升级到OMAP-L138或TMS320C6748相比,有什么好处? 在我看来,如果您建议使用DSP芯片来控制miniDSP,应该直接使用C67芯片而不是与miniDSP芯片一起使用?

    你能帮我理解这一点吗?

    我有兴趣使用EVM测试PurePath Studio,以便我可以为专业现场音频混合项目工作。 我正在设计数字音频混音器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jay,

    PurePath Studio不支持C67 DSP处理器。

    PurePath Studio基本上分为两个版本:便携式和家庭版。

    便携式版本支持具有可编程miniDSP的所有TLV320系列器件。 另一方面,家庭版支持具有可编程miniDSP的PCM系列器件。

    关于TAS1020B的问题,您说的对,此设备现已过时。 基本上,TAS1020B用作EVM板中的USB到I2X接口。 此设备在EVM中用于从PC发送/接收I2S音频信号和I2C命令。 OMAP-L138和TMS320C6748器件是完整的DSP,在需要高级处理时使用。

    因此,当不需要对录制/回放信号进行高级数字处理时,可以使用TLV320AIC3254和具有可编程miniDSP的音频编解码器。 miniDSP支持数学运算,过滤,增益,mux,mix等算法。 如果您需要更高级的算法(如回波抵消,噪声消除,波束形成等),则可以使用没有miniDSP的音频编解码器和完整的DSP (如C67芯片)。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.