This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我的I2S源和我的DAC都在从属模式下工作-如何连接?

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/602182/my-i2s-source-and-my-dac-both-operate-in-slave-mode---how-to-connect-them

您好,

我想使用新的I2S源,但遗憾的是,它只能在从属模式下运行。  

我使用的DAC (不是TI部件)也在从属模式下运行-它需要正常的I2S信号: 位时钟,数据和R/L时钟输入。

I2S源为我提供2个输出: 数据和磁道的采样率,例如通过UART(1)从44.1 到192kHz。

我需要为I2S源提供位时钟和R/L时钟。

是否有任何关于如何执行此操作的信息?

我希望有一些IC专门为此目的而设计,您可以将2个晶体振荡器连接到...?

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nemo,

    我建议您查看此应用报告。 它包含有关正确使用音频编解码器和主机处理器之间的音频串行接口的信息:

    www.ti.com/.../slaa469.pdf

    此外,我建议您查看我们的音频DAC产品组合: www.ti.com/.../compare。 我们的音频DAC可以在主模式下工作,并且可以使用单时钟源(主时钟)生成I2S时钟。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.